Encaixar um objeto

Ancore objetos no contêiner encaixando o objeto.
Encaixe objetos em qualquer lado do contêiner mantendo as margens, no centro redefinindo as margens, ou alongue objetos em um contêiner.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes em um contêiner ou selecione
    Editor
    .
    O editor é aberto em uma guia separada.
  2. No editor, selecione os objetos a serem encaixados.
    DICA: Para selecionar vários objetos, mantenha pressionada a tecla
    Ctrl
    e selecione vários objetos.
  3. Na barra de ferramentas do editor, selecione o botão para encaixar o objeto:
    • Encaixar à esquerda
      . Ancorar os objetos selecionados à esquerda, mantendo as margens.
    • Encaixar à direita
      . Ancorar os objetos selecionados à direita, mantendo as margens.
    • Encaixar na parte superior
      . Ancorar os objetos selecionados na parte superior, mantendo as margens.
    • Encaixar na parte inferior
      . Ancorar os objetos selecionados na parte inferior, mantendo as margens.
    • Encaixar ao centro
      . Ancorar os objetos selecionados verticalmente, centralizando os objetos e redefinindo as margens.
    • Encaixar ao centro
      . Ancorar os objetos selecionados horizontalmente, centralizando os objetos e redefinindo as margens.
    • Encaixar à esquerda e direita
      . Alongar os objetos selecionados horizontalmente no contêiner.
    • Encaixar na parte superior e inferior
      . Alongar os objetos selecionados verticalmente no contêiner.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal