Criar um alias
Crie um alias para criar um tipo de variável que aponta para um nó com uma propriedade
NodeId
.- NaExibição de projeto, selecione o objeto ou o tipo de objeto que conterá o alias.
- EmPropriedades, selecioneeAlias.DICA: Alguns objetos podem conter vários aliases. Por exemplo, você pode adicionar vários aliases a um objeto Painel.OAlias#aparece emPropriedadese contém a propriedadeTipo.
- (opcional) Passe o mouse sobre o final do nome do alias, selecionee digite um novo nome para o alias.
- EmPropriedades, configure o alias:
- Para configurar o alias de um objeto reutilizável, crie um vínculo dinâmico entreTipoe o nó de referência relativo e, em seguida, crie um vínculo dinâmico entreAliase o nó de origem.#Em que#é o número do objeto de alias.
- Para definir a origem em tempo de design, crie um vínculo dinâmico entreAliase o nó de origem.#O valor da propriedadeTipoé preenchido com um nó de referência relativo automaticamente.
- Para tornar a origem definível em tempo de execução, crie um vínculo dinâmico entreTipoe um nó de referência relativo.
Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
Alias
alias
Dê sua opinião