Aliases incorporados
Os aliases incorporados incluem aliases Janela, EsquemaDeReceita e Sessão.
Aliases Janela
É possível usar o alias
para fazer referência às propriedades da janela do aplicativo e aos objetos gráficos presentes nessa janela.Aliases EsquemaDeReceita
Em tempo de design, o nó raiz do projeto contém um alias para cada instância
EsquemaDeReceita
no projeto. Esse alias tem o mesmo nome que o objeto EsquemaDeReceita
relacionado. O projeto também contém um objeto Carregadores de painéis
. Acesse os aliases EsquemaDeReceita
de qualquer nó que tenha o mesmo BrowseName que os objetos correspondentes no projeto. Por exemplo, um alias CarregadorDePainel1
é gerado para um objeto CarregadorDePainel1
.
DICA:
Os aliases para objetos
Esquema de receita
são criados dentro do nó raiz do projeto.Aliases Sessão
O alias
aponta para o nó de Sessão
que existe apenas em tempo de execução. Esse alias contém vários nós que possuem valores baseados na localidade do usuário e da sessão. Em tempo de design, esse alias está sempre disponível para objetos gráficos e tipos.window alias
recipeschema alias
session alias
default aliases
Dê sua opinião