Exibir vários alarmes ativos de um objeto

Em tempo de execução, se o mesmo alarme é ativado repetidamente, o widget da
Grade de alarmes
exibe o evento de alarme mais recente. Use a ramificação para exibir vários alarmes ativos de um mesmo objeto de alarme.
No widget
Grade de alarmes
, todos os alarmes ativos do mesmo objeto de alarme aparecem e devem ser reconhecidos e confirmados. Os eventos de alarme não ocorrem quando as variáveis retornam ao status normal no controlador.
A
Rockwell Automation
recomenda usar a ramificação quando um projeto exige um controle rigoroso e uma contagem de alarmes. Por exemplo, use a ramificação nos processos de produção para produtos que exigem certificações, como produtos médicos.
  1. Na parte superior da
    Exibição de projeto
    , selecione o nó principal do projeto .
  2. Em
    Propriedades
    , expanda
    Configuração de alarme
    e, em
    Derivação habilitada
    , selecione
    Verdadeiro
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal