Criar uma grade de alarmes analógicos

Crie uma
Grade de alarmes analógicos
para exibir o status de cada alarme em sequência, incluindo os valores Alto, MuitoAlto, Baixo ou MuitoBaixo.
  1. Personalize os objetos incluídos na
    Grade de alarmes analógicos
    para alterar a aparência da grade e exibir informações de alarme específicas.
  2. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  3. Nas
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Widgets
    .
  4. Em
    Componentes
    , arraste a
    Grade de alarmes analógicos
    para uma pasta na pasta
    UI
    .
    GradeDeAlarmesAnalógicos# (type)
    é exibido.
  5. Em
    Bibliotecas de modelos
    , selecione
    Fechar
    .
  6. (opcional) No editor, selecione a grade de alarmes e os botões da grade de alarmes para personalizar as
    Propriedades
    e os
    Eventos
    da grade e botões. Por exemplo, para alterar a aparência da grade:
    • Cor da linha
      . Selecione a cor de fundo da linha ou selecione
      Adicionar vínculo dinâmico
      para vincular a uma tag com o valor da cor.
    • Cor do texto da linha
      . Selecione a cor do texto na grade de alarmes ou selecione
      Adicionar vínculo dinâmico
      para vincular a uma tag com o valor da cor.
  7. (opcional) Para exibir informações adicionais do alarme em tempo de execução, selecione
    AlarmsDataGrid
    e adicione colunas:
    1. Em
      Propriedades
      , após
      Colunas
      , selecione
      Add
      e o tipo de coluna a ser exibido à direita da grade:
      • Coluna de texto
        . Uma coluna com texto estático.
      • Coluna de texto editável
        . Uma coluna com texto que você pode editar em tempo de execução.
      • Coluna de imagem
        . Uma coluna que exibe um gráfico.
    2. Em
      Propriedades
      , expanda
      Colunas
      e role a página para a nova coluna
      ColunaDaGradeDeDados#
      .
    3. Em
      Texto
      para a coluna, selecione
      Adicionar vínculo dinâmico
      .
    4. Na janela Vínculo dinâmico, navegue até
      Alias
      {Item}(…)
      AlarmCondition
      e selecione a propriedade para o evento de alarme.
      Para exibir as propriedades por tipo de alarme, expanda os eventos de alarme, identificados por
      .
      DICA: Por padrão, a
      Grade de alarmes analógicos
      exibe todos os alarmes habilitados e ativos. Para exibir apenas certos alarmes em tempo de execução, consulte Criar um filtro de alarme.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal