Recursos do sistema
O
FactoryTalk Optix
versão 1.6.0 conta com estes recursos.Principais recursos
- Modelos de projeto definidos pelo usuário fornecem conteúdo padrão definido pelo usuário para ser incluído em novos projetos.
- Há melhorias na visualização e no manuseio de variáveis com tipos de dados estruturados importados de um PLC ou de um servidor OPC UA.
- Além do teclado integrado, os usuários agora podem criar um teclado personalizado usando o novo editor de teclado virtual personalizado ou importando modelos prontos da biblioteca.
- O contêiner ScrollView tem novas propriedades que permitem aos operadores rolar em etapas ou rolar até um elemento específico.
- Há estilos de controle Tela e Retângulo para preenchimento, cor e espessura da borda e raio do canto, adicionados às folhas de estilo.
- O mapa de conversor chave-valor agora é pré-configurado automaticamente com os tipos de dados corretos com base nas informações de propriedade e origem, para melhorar a usabilidade.
- Os widgets Resumo de alarmes e Gerenciador de alarmes oferecem suporte à classificação de alarmes por status e estado de inibição.
- Agora é possível manter senhas em tempo de design protegidas armazenando os segredos do projeto localmente e protegendo-os com uma senha fornecida pelo usuário.
- A interface de linha de comando (CLI) agora está disponível para executar ações de implementação e exportação de aplicativos FactoryTalk Optix sem abrir o FactoryTalk Optix Studio.
- Uma nova API em C# está disponível para adicionar objetos de biblioteca ao projeto via Netlogic.
Arquitetura expandida
- Agora é possível exportar um aplicativo FactoryTalk Optix em um formato .zip que permite ao ThinManager implementá-lo em um contêiner para um dispositivo de cliente fino.
Conectividade de dados
- O intermediador MQTT agora oferece suporte à autenticação por nome de usuário e senha, aprimorando a segurança e o controle de acesso.
- O publicador MQTT agora oferece suporte a conteúdos personalizáveis usando formatação de string, permitindo que os usuários definam mensagens estruturadas em JSON ou em texto simples antes da publicação, facilitando a integração com aplicativos e sistemas.
- O assinante MQTT agora oferece suporte a assinaturas em texto simples, permitindo que os usuários se inscrevam em mensagens leves e legíveis, em vez de mensagens estruturadas em JSON. Isso é ideal para registro de logs, alertas, aplicativos móveis e aplicativos leves.
- O recurso Armazenar e encaminhar agora oferece suporte à sobrescrição de buffer para registro contínuo de dados, substituindo os dados mais antigos por novos dados recebidos quando o buffer estiver cheio.
- Foi adicionado suporte ao InfluxDB 3.0, permitindo a integração com a versão mais recente do banco de dados de séries temporais. Isso aprimora o armazenamento de dados históricos e em tempo real, a análise e a escalabilidade.
- Agora os usuários podem importar e visualizar modelos de informação de Objetos inteligentes a partir de controladores Logix, usando o script Objetos inteligentes do Optix. Os Objetos inteligentes ajudam a definir estruturas de dados contextualizadas e a coleta sincronizada de dados, garantindo consistência entre os conjuntos de dados.
- Há suporte a procedimentos armazenados via Netlogic quando um repositório de dados ODBC está configurado.
- Quando um aplicativo Optix utiliza o driver de comunicação CODESYS, o CODESYS Gateway é instalado automaticamente durante a implementação no OptixPanel, OptixEdge e no módulo de computação de borda incorporado.
Dê sua opinião