Notas do aplicativo
Essas notas do aplicativo se aplicam à versão 1.6.0 do
FactoryTalk Optix
.Mitigação de ameaça
- Não perca a chave USB com oAplicativo FactoryTalk Optixexportado. A chave USB contém campos inspecionáveis, credenciais, certificados e senhas com hash.
- Proteja o acesso físico as dispositivos fabricados doRockwell Automation.
- Sempre monitore os dispositivos conectados. Proteja o acesso físico ao dispositivo e proteja os logs da interface Web do dispositivo, da sessão de diagnóstico conectada e do acesso ao sistema de arquivos por meio de uma ferramenta de assistência remota.
- Evite o acesso físico não autorizado ao dispositivo. Proteja o acesso físico ao dispositivo e melhore o nível de segurança dos arquivos do aplicativo gerados por lógicas personalizadas.
- Proteja o acesso físico às sessões dos usuários conectados. Evite o roubo do arquivo de token de atualização doFactoryTalk Hubao bloquear a sessão, se ela não estiver sendo supervisionada.
- Proteja o acesso físico às sessões dos usuários conectados. Evite a remoção do arquivo de token de atualização doFactoryTalk Hubao bloquear a sessão, se ela não estiver sendo supervisionada.
- Proteja o acesso físico às sessões dos usuários conectados. Evite ataques ao fazer logon no GitHub.
Visualização do recurso
Recursos rotulados como visualização não devem ser usados em um ambiente de produção. A visualização do recurso inclui:
- Driver de comunicação RA EtherNet/IP no emulador e no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio
- Modo IDE conectado
- Conteúdo da pasta da biblioteca de Visualização do recurso
- Análise do modelo fornecendo gráficos de modelo de informação
- Objetos inteligentes/Aplicativos de borda
Conversões sem sinal de entrada numérica de Spinbox
Quando o tipo de dados Spinbox é um inteiro sem sinal, as entradas negativas são convertidas em zero.
Comportamento modificado do evento Soltar o botão do mouse
O evento Soltar o botão do mouse agora é executado apenas ao remover o ponteiro ou o dedo enquanto permanece dentro da área de objeto da interface do usuário. Essa modificação afeta os controles da interface do usuário Painel, Retângulo, Botão, Elipse, Polilinha, Imagem e AdvancedSvgImage. Uma nova variável relacionada ao status pressionado será incluída em uma versão futura.
Status incorreto no driver do microcontrolador
Quando várias estações são configuradas, se não houver demanda de dados, o status da conexão da estação não é atualizado. Para evitar essa situação, implemente uma pulsação para cada estação usando um script Netlogic de tempo de execução para limpar um booliano quando for verdadeiro, e um temporizador na estação que é executado quando o booliano for falso e o define como verdadeiro quando o temporizador completar.
Limites de alarme
RAM do dispositivo | Alarmes do Optix, Alarmes baseados em tags do Logix e alarmes de instrução ALDM do Logix | Alarmes de instrução ALMA do Logix |
---|---|---|
1 GB | 2.500 | 400 |
2 GB | 5.000 | 800 |
4 GB | 15.000 | 1.600 |
8 GB | 30.000 | 3.200 |
16 GB | 60.000 | 6.400 |
RAM do dispositivo | Alarmes do Optix, Alarmes baseados em tags do Logix e alarmes de instrução ALDM do Logix | Alarmes de instrução ALMA do Logix |
---|---|---|
1 GB | 700 | 150 |
2 GB | 1.000 | 200 |
4 GB | 3.500 | 500 |
8 GB | 7.000 | 1.000 |
16 GB | 14.000 | 2.000 |
OBSERVAÇÃO:
Se seu aplicativo usar alarmes baseados em instruções ALMA do Logix misturados com outros tipos de alarmes, conte cada alarme ALMA como 5 alarmes. Por exemplo, se o aplicativo FactoryTalk Optix tiver 100 alarmes ALMA e 2.000 outros alarmes, o número total de alarmes será 2.500. De acordo com a tabela acima para um único idioma local, essa é a quantidade de alarmes que serão executados dentro de 1 GB com um aplicativo normal.
Como mostrado na tabela acima, cada idioma local requer memória adicional. A memória adicional necessária será reduzida em uma versão futura.
Se você não estiver usando os novos contadores Gerenciador de alarmes ou Resumo de alarmes, ou se estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do FactoryTalk Optix que não exija os novos contadores Gerenciador de alarmes ou Resumo de alarmes, poderá reduzir a memória necessária desabilitando a coleta de alarmes definindo a propriedade
Habilitar coleta de alarmes
como Falso
.As propriedades estendidas do Logix devem definir ambos os intervalos mín. e máx.
Ao importar as propriedades estendidas do Logix, mín. e máx. devem ser definidos no Logix e conter valores válidos para que as propriedades estendidas sejam importadas.
Barras de rolagem
Arrastar a barra de rolagem de objetos de interface do usuário girados não funciona conforme esperado.
Ordem do método
A ordem em que os métodos são executados foi alterada na versão 1.6.0 e pode afetar aplicativos anteriores migrados para a versão 1.6.0. Se isso ocorrer, você precisará atualizar seu projeto.
Plug-in de autenticação de Mysql_native_password não compatível
O armazenamento de banco de dados ODBC foi atualizado para usar o conector MySQL ODBC versão 9.2.0.0, que não oferece mais suporte ao plugin de autenticação mysql_native_password.
Para contornar esse problema, nas configurações do MySQL Server, abra
Usuários e privilégios
e altere o Tipo de autenticação
para caching_sha2_password
.Banner de alarme aprimorado
Na versão 1.6.0 do FactoryTalk Optix, o widget Banner de alarme foi aprimorado para melhorar a estabilidade e o desempenho da operação em tempo de execução. Se você tiver um projeto criado com uma versão anterior do FactoryTalk Optix e que contenha um widget Banner de alarme, será necessário usar a versão atualizada do widget Banner de alarme. Primeiro, com a versão 1.6.0 do FactoryTalk Optix, abra ou faça upgrade do projeto criado com uma versão anterior do FactoryTalk Optix. Em seguida, remova o widget Banner de alarme do seu projeto. Por fim, adicione um novo widget Banner de alarme ao projeto a partir da biblioteca de modelos do FactoryTalk Optix 1.6.0.
Dê sua opinião