Anomalias conhecidas de versões anteriores
A lista identifica as anomalias conhecidas no FactoryTalk Optix provenientes de versões anteriores. Use as informações de identificação entre parênteses para rastrear a anomalia em versões futuras ou para referência ao receber assistência do Suporte ao Cliente com um problema relacionado.
Módulo de computação com vários backplanes (larguras de barramento) no caminho do controlador não consegue se comunicar com o controlador
O Módulo de computação não conseguirá se comunicar com o controlador se houver mais de um backplane no caminho do controlador. Por exemplo, o módulo não consegue se comunicar com o controlador se o caminho for Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Entretanto, caminhos semelhantes ao Backplane\3 ou ao Backplane\1\A\10.220.173.66 permitem que o módulo se comunique com o controlador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.2.0.
A imagem não aparece em tempo de execução [3140280]
Se um arquivo de imagem em um projeto não aparecer no aplicativo de tempo de execução, use um aplicativo de terceiros para redimensionar a imagem e torná-la menor.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Nenhum erro aparece ao configurar incorretamente uma string como uma entrada discreta para uma estação Modbus e todas as outras leituras de tag falham [2351429]
Atribuir uma tag de string a uma área de memória de entrada discreta não exibe uma mensagem de erro e causa erros de leitura em todas as tags da estação Modbus que contêm a tag configurada incorretamente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Alguns vídeos não são reproduzidos em computadores que executam o Microsoft Windows [2212837]
Se um projeto for emulado em um computador com
Microsoft®
Windows®
, às vezes, alguns vídeos não são reproduzidos. Os vídeos serão reproduzidos se o projeto for implementado em um dispositivo.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.1.0.
Não é possível se conectar a determinados controladores Logix pelo ControlNet [3385425]
Ao tentar se conectar a um dos seguintes tipos de controlador através de uma rede ControlNet:
- 1769-L35CRCompactLogix™
- 1768CompactLogix™
- 1768Compact GuardLogix®
Você não pode rotear através de um módulo 1756-ENxT(R) para se conectar ao controlador. Você precisa usar um dos seguintes módulos EtherNet/IP:
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
Não é possível criar um projeto em uma pasta de rede
A tentativa de criar um projeto em uma pasta de rede exibe um erro indicando que o
FactoryTalk Optix
não consegue renomear o modelo de projeto.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
O emulador não consegue conectar o servidor InfluxDB via VPN [3350681]
Use as Ferramentas de Tempo de Execução para conectar o servidor InfluxDB via VPN. Em seguida, você pode implementar o projeto no dispositivo selecionado.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Os acordeões rotacionados podem não aparecer como pretendido [1891903]
Os acordeões rotacionados não são compatíveis.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
O aplicativo não inicia automaticamente após o upload do projeto ao ser executado como um serviço [3628522]
Um aplicativo que é encerrado após o upload do projeto com arquivos de aplicativo para o FactoryTalk Optix Studio não será reiniciado automaticamente ao executar o FactoryTalk Optix como um serviço. Inicie manualmente o serviço de tempo de execução ou reimplemente o aplicativo.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Não é possível implementar um aplicativo quando o script do NetLogic está aberto [3545605]
A implementação do aplicativo será anulada com a mensagem de erro "Não é possível preparar o arquivo de origem do projeto: cópia" se algum script do NetLogic estiver aberto. Feche o script e implemente o aplicativo novamente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Uma imagem SVG avançada com opacidade definida no nível do grupo não é mostrada corretamente [3249226]
A opacidade aplicada aos subelementos de uma imagem SVG avançada não é mostrada conforme o esperado ao ser executada no emulador ou no OptixPanel quando é definida no nível do grupo. Aplique a opacidade no nível do elemento para obter os resultados esperados.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
A retentividade do projeto não funciona conforme o esperado ao usar vários projetos com o mesmo nome [3540833]
A retentividade do projeto não funciona conforme o esperado ao usar vários projetos com o mesmo nome em locais diferentes. Certifique-se de que os projetos tenham nomes exclusivos ao usar a retentividade.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
Problemas de exibição do IDE ao alternar entre sessões locais e RDP [2294982]
Uma tela em branco pode aparecer no Desktop IDE ao alternar entre sessões de área de trabalho local e remota.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.4.0.
O relatório PDF não é gerado corretamente [3712641]
O PDF não é gerado quando a soma de seu cabeçalho, seções e rodapé excede o tamanho da página.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0
Caracteres Unicode mostrados incorretamente [3863114]
Alguns caracteres Unicode chineses, japoneses e coreanos são mostrados incorretamente quando digitados em uma caixa de texto ou rótulo conectado a tags nos controladores Micro Logix 1400 ou SLC-500 sob o driver do microcontrolador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Evento MouseDoubleClick incompleto [3867487]
O evento MouseDoubleClick ainda não está disponível para configuração, mas estará disponível em uma versão futura.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Método de entrada do idioma japonês no OptixPanel [3892017]
A entrada numérica não aceitará a entrada adequada até que o teclado virtual seja usado para alternar o modo de entrada para japonês. Isso pode ser feito clicando em qualquer campo de entrada de texto.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Erro ao implementar um projeto quando a opção Transferir os arquivos do aplicativo está selecionada e a pasta de arquivos do aplicativo está ausente [3887842]
Ao implementar ou emular um projeto e selecionar Transferir os arquivos do aplicativo, a implementação resultará em um erro se as pastas do aplicativo estiverem ausentes. Crie o diretório Arquivos do aplicativo manualmente e emule ou implemente o projeto novamente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Alterar a passagem de propriedades estendidas boolianas em elementos de uma matriz booliana ou endereçamento booliano de um escalar [3883369]
Limpar ou remover EU/ST0/ST1 em um elemento de matriz booliana ou endereçamento booliano em um escalar remove a substituição de EU/ST0/ST1 no projeto do Logix. O Optix não reconhecerá a EU/ST0/ST1 da tag pai até que seja reimportada via importação online.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Passagem de propriedades estendidas para tags de alias não permitida do .L5X [3877581]
Ao importar propriedades estendidas usando um arquivo L5X, propriedades estendidas de alias não são importadas corretamente e não serão recuperadas em tempo de execução.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
As propriedades estendidas da tag de alias não podem ser herdadas da tag base [3876089]
A importação de propriedades estendidas da tag base de um alias não funciona com o importador de tags online.
Essa anomalia foi identificada na versão 1.5.0.
A passagem de propriedades estendidas não adota a contingência para o idioma local padrão [3875978]
Ao usar idiomas locais com passagem de propriedades estendidas, se uma tradução para o idioma local selecionado no
FactoryTalk Optix
não estiver disponível, o idioma local padrão não será recuperado do controlador.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Teclado do idioma local
Alt + (tecla)
insere letras maiúsculas para todas as teclas de caracteres não especiais [3868188]Ao usar o teclado no idioma local dentro do
FactoryTalk Optix
, Alt + (tecla)
retorna caracteres especiais onde eles existem e caracteres em maiúsculas para todas as outras teclas.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
O intermediador MQTT não funciona se o nome do projeto incluir caracteres especiais [3854413]
Se o nome do projeto do
FactoryTalk Optix
contiver caracteres especiais no idioma local, o intermediador MQTT não inicia. Ao usar o intermediador MQTT embutido, não use caracteres especiais no nome do projeto.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Determinadas funcionalidades podem ser bloqueadas por uma versão atualizada do Visual Studio [3852883]
Feche o Visual Studio ou encerre o serviço de indexação se não conseguir:
- Transferir um projeto para qualquer destino quando o código-fonte do aplicativo Transferir estiver habilitado.
- Salvar um projeto com um novo nome.
- Exportar o projeto de tempo de execução compilado para uma pasta.
- Executar uma tarefa do Git.
As descrições de nível de bit de passagem das propriedades estendidas do Logix não são importadas nem exibidas corretamente [3843855]
As descrições de nível de bit de passagem das propriedades estendidas do Logix não são importadas online e não são atualizadas corretamente. Para evitar este problema, atribua descrições de nível de bit em instâncias.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Propriedades estendidas do Logix - Unidades de engenharia não indicam falha durante a gravação [3334127]
As propriedades estendidas do Logix não podem ser gravadas. Alterações em unidades de engenharia não indicam uma falha de gravação.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
A funcionalidade Armazenar e encaminhar faz com que os dados do Influx fiquem fora de sincronia [4020634]
Os projetos do OptixPanel podem ser configurados com registradores de dados/eventos, Armazenar e encaminhar habilitado e armazenamento de dados interno e/ou externo do Influx que possuem um grande número de pontos de dados. Para esses projetos, Eventos de alarme de um controlador, Eventos de auditoria e 200 variáveis flutuantes com um intervalo de alteração de 100 milissegundos no log de dados podem fazer com que os dados do Influx fiquem fora de sincronia ou falhem devido a um OptixPanel ter menos memória e CPU.
Considere usar um dispositivo de maior desempenho ou diminuir os recursos consumidos pelo aplicativo. Por exemplo, reduza o intervalo de registro.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.1.
Os widgets da Biblioteca de modelos que contêm ou são organizados por pastas podem não ser atualizados conforme o esperado [4104683]
Ao atualizar widgets da
Biblioteca de modelos
com pastas, exclua o widget antes de arrastar e soltar o conteúdo atualizado na caixa de diálogo Biblioteca de modelos
. Ao atualizar projetos com widgets da Biblioteca de modelos
com pastas, exclua todos os widgets e pastas existentes do projeto ou crie uma nova pasta para evitar conflitos com nomes de pastas.Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Dê sua opinião