Anomalias conhecidas nesta versão

A lista identifica as anomalias conhecidas na versão 1.6.0 do
FactoryTalk Optix
.
Use as informações de identificação entre parênteses para rastrear a anomalia em versões futuras ou para referência ao receber assistência do Suporte ao Cliente com um problema relacionado.
O editor de receitas não lida corretamente com alguns caracteres especiais nos nomes de receita [4179606]
O editor de receitas lida incorretamente com alguns caracteres nos nomes de receita, como "%", o que pode causar perda de dados. Por exemplo, salvar uma receita chamada "receita%" pode excluir outras receitas. Para evitar esse problema, não use caracteres que a cláusula "Like" do SQL trata como curingas nos nomes de receita.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0
Não é possível adicionar desenhos a um teclado a partir da barra de ferramentas no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio [4099110]
Os ícones na barra de ferramentas para adicionar desenhos como retângulo, elipse, linha e polilinha a um teclado não funcionam no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio. Para adicionar um desenho a um teclado na
Exibição de projeto
, clique com o botão direito do mouse na tela e selecione
Novo > Desenhos
e selecione o tipo de desenho. Os ícones para desenhar formas em um teclado funcionam no editor de desktop do FactoryTalk Optix Studio.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
As mensagens de alarme para alarmes que estão definidos em objetos não são traduzidas ao alternar localidades [4126439]
Ao definir um objeto personalizado (Tipo) que inclui definições de alarme, instâncias desse tipo herdam os alarmes, mas as mensagens de alarme não são traduzidas ao alternar localidades na sessão.
Para garantir que as traduções funcionem corretamente, adicione definições de alarme manualmente antes de transformar o objeto em um tipo.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Valores de tipo de dados LINT arredondados para cima [3643907]
Valores para o tipo de dados LINT são arredondados para cima quando o valor tem mais de 17 dígitos. Por exemplo, o valor 92.233.720.368.547.758 é arredondado para 92.233.720.368.547.760.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Não é possível validar o usuário [4152168]
Isso ocorre quando um projeto é baixado para as Ferramentas de Tempo de Execução no Ubuntu versão 24.04. O FactoryTalk Optix Studio não oferece suporte ao Ubunto 24.04.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
O OptixPanel falha após reproduzir vídeo MP4 [4120517]
Para resolver esse problema, atualize o OptixPanel para a imagem mais recente. Esse problema foi resolvido para as seguintes versões de sistemas operacionais:
  • OptixPanel Standard: 6.0.1.165
  • OptixPanel Compact: 6.0.1.209
  • OptixPanel CompactLite: 6.0.1.212
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
A página atual do PDF muda ao alterar o nível de zoom [4048230]
No cliente Web do FactoryTalk Optix, alterar o nível de zoom de um PDF muda a página exibida no visualizador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Plug-in de autenticação de Mysql_native_password não compatível [3996403]
O plug-in de autenticação mysql_native_password foi descontinuado a partir do MySQL 8.0.34, desabilitado por padrão no MySQL 8.4 e removido a partir do MySQL 9.0.0.
Para contornar esse problema, nas configurações do MySQL Server, abra
Usuários e privilégios
e altere o
Tipo de autenticação
para
caching_sha2_password
.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
A exibição da opacidade pode ser inconsistente [3978370]
A opacidade de um objeto gráfico pode parecer inconsistente se você definir a opacidade tanto na folha de estilo quanto no próprio objeto gráfico.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Dispositivo HMI trava [4158258]
O dispositivo HMI pode travar se você alterar o tamanho da matriz de tags importadas no projeto. Não modifique as dimensões de matriz das tags importadas no FactoryTalk Optix. O tamanho deve corresponder às dimensões de matriz das tags definidas no controlador.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Vínculos dinâmicos se tornam não resolvidos ao arrastar itens de uma biblioteca personalizada para a Exibição de projeto [4100971]
Os vínculos de dados não são mantidos quando apontam para tipos ou instâncias fora do elemento pai. Atualize manualmente os vínculos de dados não resolvidos.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
FactoryTalk Optix não inicia em uma imagem do VMWare [4014142]
O FactoryTalk Optix pode não iniciar ao usar o VMWare Tools 12.5 ou após uma atualização opcional do Windows que atualiza o driver de vídeo Broadcom Inc. dentro da imagem do VMWare para a versão 9.17.8.9.
Faça downgrade do VMWare Tools para uma versão anterior à 12.5. Se você já tem uma versão anterior instalada, faça downgrade do driver, desinstale e instale outra versão do driver ou habilite o suporte a 3D com pelo menos 128 MB de memória nas configurações da placa de vídeo.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
O FactoryTalk Optix Studio falha ao ser executado no VMWare [4126609]
O FactoryTalk Optix Studio não é compatível com o VMWare Tools 12.5.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Transferir o projeto de origem para o servidor OPC interrompe a comunicação com os clientes OPC [4184669]
Ao baixar um projeto para o servidor OPC com a opção
Transferir o projeto de origem
selecionada, é exibida uma mensagem de aviso sobre configuração inválida ou incompleta e falha na comunicação com os clientes OPC. Reinicie manualmente o Aplicativo FactoryTalk Optix em tempo de execução para restabelecer a comunicação com os clientes. Se o mesmo projeto for baixado para o mesmo servidor e a opção
Transferir o projeto de origem
não estiver selecionada, nenhum aviso será exibido e a comunicação com os clientes será estabelecida normalmente.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.6.0.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal