Anomalias corrigidas nesta versão

A lista identifica as anomalias corrigidas no
FactoryTalk Optix
1.6.0.
Para que os elementos personalizados da biblioteca apareçam, é preciso reiniciar o FactoryTalk Optix [2371413]
Elementos adicionados a uma biblioteca personalizada aparecem nas pesquisa das
Bibliotecas
depois que você reinicia o FactoryTalk Optix.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.6.0
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.3.0.
Spinbox pode exibir valor com precisão [3685185]
Usar um tipo de dados diferente do padrão em um controle de interface do usuário pode resultar em uma perda de precisão no valor exibido.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.6.0
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Status incorreto no driver do microcontrolador [3774138]
Quando várias estações são usadas, telas não ativas com dados de estações que não têm dados na tela ativa podem não mostrar o status correto. Consulte as notas do aplicativo para obter informações adicionais.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.6.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
As propriedades de tags estendidas da HMI de instruções de processo do PlantPAx não são importadas com a importação de tags offline do L5X [3890998]
Importar tags usando um arquivo L5X não importa as propriedades de tags estendidas da HMI de instruções de processo do PlantPAx. Importe as propriedades offline usando um arquivo ACD do Logix v37 ou online do controlador.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.6.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Os relatórios PDF não são gerados inicialmente ao usar o emulador [3880034]
Ao usar o emulador, os arquivos de relatório PDF não são gerados ao pressionar o botão inicialmente. Pressione o botão novamente para gerar o relatório.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.6.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
O editor da Web do FactoryTalk Optix pode parar de responder durante as operações de importação de tags [3795569]
O editor da Web do
FactoryTalk Optix
pode parar de responder durante grandes operações offline de importação de tags. Tente importar as tags online a partir do controlador ou use o editor de área de trabalho do
FactoryTalk Optix
.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.6.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.5.0.
Caracteres especiais nem sempre são aceitos [2123530]
Caracteres especiais não são suportados em nomes de repositórios do Git, nomes de banco de dados ODBC ou ao usar métodos de entrada em chinês, coreano ou japonês em tempo de design no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio.
Essa anomalia foi corrigida na versão 1.6.0.
Essa anomalia foi identificada pela primeira vez na versão 1.2.0.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal