Depurar o NetLogic remotamente

Com o Visual Studio, é possível depurar remotamente um NetLogic em tempo de execução em sistemas Windows.
DICA: A depuração remota não é possível em HMIs por motivos de segurança. Para obter mais informações sobre depuração remota, consulte Depuração remota - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Para depurar o NetLogic localmente, consulte Depurar o NetLogic localmente.
Pré-requisitos
  • Na máquina de desenvolvimento, baixe o Visual Studio e configure como o editor de código padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
  • Verifique se a máquina cliente e a máquina de desenvolvimento estão conectadas à mesma rede.
  1. Para depurar o NetLogic em tempo de execução remotamente
  2. Configure a máquina remota do Windows como um destino no
    FactoryTalk Optix Studio
    . Consulte Adicionar um dispositivo cliente.
  3. Pare o depurador e o tempo de execução do aplicativo e edite o código.
    DICA: Para interromper o processo de depuração remota, feche o aplicativo de área de trabalho Depurador remoto ou pare a depuração no Visual Studio.
  4. Repita 3.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal