Criptografia de projeto em um dispositivo cliente

Criptografe projetos em qualquer dispositivo com o FactoryTalk Optix Update Server instalado.

Escopo da criptografia

Os arquivos
YAML
do projeto, que representam o modelo de informação do projeto, são transferidos como arquivos binários criptografados nos dispositivos cliente. Para mais informações, consulte Formato de origem do projeto.
Por padrão, os componentes do Emulador são criptografados. Você não pode desabilitar a criptografia dos componentes do Emulador.

Operação de criptografia

Os dispositivos clientes geram chaves públicas de criptografia com base no hardware atual e nas chaves do
Windows
. As chaves públicas de criptografia
EncryptionKey.bin
são armazenadas nos dispositivos clientes, na pasta
Runtime
. O aplicativo criptografado é vinculado ao hardware do dispositivo cliente específico.
Os projetos criptografados não podem ser copiados ou executados em diferentes dispositivos clientes. Exportar um projeto criptografado para um dispositivo ou pasta USB, ele não criptografará o projeto compilado.
DICA: Você pode carregar projetos criptografados do dispositivo ao abrir um projeto, mesmo se estiver conectado a uma organização diferente da organização usada para desenvolver o projeto. Para mais informações, consulte Abrir projeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal