Personalizar unidades de medição padrão
A localidade da sessão determina o sistema de medição dos dados exibidos. Por exemplo, uma sessão com a localidade en-US exibe temperaturas em graus Fahrenheit.
Personalize as unidades de medição no nível do projeto para usar diferentes sistemas de medição para cada quantidade desejada. Por exemplo, importe dados de um sensor configurado em formato de graus personalizado, mas exiba o valor em Celsius em tempo de execução. Para personalizar as unidades de medição, mapeie as medições no
Mapa dos sistemas de medição
.- NaExibição de projeto, selecione o nó raiz do projeto.
- EmPropriedades, apósMapa dos sistemas de medição, selecioneEditar com o editor de sistema de medição.
- Na barra de título doMeasurementSystemMapque abre no centro da tela, selecione. Uma nova linha é exibida na tabela de mapas.
- Na colunaDe, selecione a quantidade de entrada que você quer ou o valor do sensor. As unidades de medição selecionadas serão convertidas para a quantidade equivalente das diferentes localidades nas três colunas restantes.
- Nas colunasSistema Internacional de Unidades,Sistema de Medição dos EUAeUnidades Imperiais Britânicas, selecione as unidades de medição de destino desejadas.
medição padrão
medição personalizada
Dê sua opinião