Objeto Relatórios

Cada objeto
Relatórios
contém propriedades globais que se aplicam a todas as páginas da saída em PDF. Cada objeto
Relatórios
contém determinados componentes.
Componentes do relatório
Componente
Descrição
Cabeçalho
Especifica a altura e o conteúdo do cabeçalho no PDF. Os cabeçalhos geralmente contêm logotipos, informações de contato, referências de impressão (como número da página) e a data e hora em que o relatório foi gerado.
Seções
Define o conteúdo do relatório. As seções contêm:
  • Seção do painel
    . É um contêiner para:
    • valores estáticos, como rótulos, imagens, painéis e retângulos
    • valores dinâmicos, como valores de variáveis do controlador e os valores de eventos de alarme coletados em tempo real
    • Objetos gráficos
  • Seção Grade de dados
    . Representa os dados lidos de um banco de dados e selecionados dos dados no aplicativo na forma de uma tabela.
  • Quebra de página
    . Introduz uma quebra de página entre as seções do relatório.
Rodapé
Especifica a altura e o conteúdo do rodapé no PDF. Geralmente, os rodapés contêm logotipos, informações de contato, números da página e a data e hora em que o relatório foi gerado.
Exemplo de componentes de relatório
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.