Drivers de comunicação

Use os drivers de comunicação para estabelecer conexões com controladores e importar as tags. Use tags de controlador para projetar a lógica de aplicativo.

Objetos do driver de comunicação

Cada driver de comunicação consiste na seguinte hierarquia de objetos:
  • Driver de comunicação
    . Representa um protocolo de comunicação.
    • Estação de comunicação
      . Representa um controlador físico. O
      Driver de comunicação
      pode conter vários objetos
      Estação de comunicação
      .
      • Tags
        . Contém tags importadas do controlador.
        Cada tag importada cria uma variável de projeto Tag correspondente. Os valores e tipos de dados das variáveis Tag permanecem sincronizados com os valores das tags no controlador em tempo de execução no modo de leitura e no modo de gravação. As tags podem conter pastas e outras tags.
        DICA: Quando o Tipo de dados da tag do controlador não corresponde ao Tipo de dados padrão do OPC UA, o Tipo de dados do OPC UA mais relevante é definido para a variável.
      • Tipos
        . Contém os tipos importados do controlador.
      • TagImporter
        . Dependendo do
        Driver de comunicação
        , você consegue importar tags de controlador no modo online ou offline.
        Use o modo offline para importar um arquivo com as tags exportadas do controlador. Use o modo online para estabelecer uma conexão com o controlador na rede e importar as tags do controlador.
Você pode se comunicar com controladores que suportam protocolos personalizados por meio da interface serial usando o driver de comunicação da
Porta serial
. Para implementações avançadas, é possível usar APIs C# dedicadas. Consulte Referência de API C#.

Comunicação em tempo de execução

Mantenha os valores e tipos de dados das tags importadas sincronizados com o controlador. As tags são sincronizadas em intervalos regulares com base no valor de
Tempo de sondagem de variáveis dinâmicas
dos Mecanismos de apresentação.
Para otimizar as operações de leitura/gravação, o
FactoryTalk Optix Studio
sincroniza as tags exibidas ou gravadas por meio dos objetos gráficos ativos. Para salvar a largura de banda, os valores da tag do controlador são atualizados em tempo de execução somente quando o
Aplicativos FactoryTalk Optix
exibe os valores das tags.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal