Criar uma mensagem dinâmica de alarme
Crie uma mensagem de alarme que apareça em tempo de execução quando o alarme estiver ativo. Por exemplo, crie uma mensagem que indique que uma taxa ou nível de fluxo está perigosamente baixo quando o alarme está ativo.
Pré-requisitos
- Para criar uma mensagem dinâmica de alarme
- NaExibição de projeto, selecione o alarme.
- EmPropriedades, emMensagem, selecioneAdicionar vínculo dinâmicoAvançado.
- NoEditor de vínculo dinâmico, emMensagem, selecione eFormatador de strings.
- EmVínculo dinâmico, selecioneAlterar vínculo dinâmico
- Especifique oValor de entradado alarme como a origem do vínculo dinâmico.
- EmFormato, digite o texto da mensagem de alarme usando o espaço reservado{0}para identificar o valor da variável de origem.
- Selecione conforme necessário para definir a direção do vínculo.
mensagem de alarme
formatador de strings
Dê sua opinião