Sincronizar as atualizações de bloco de função definido pelo usuário ou de função definida pelo usuário para suas referências

Depois de atualizar os parâmetros de entrada ou saída de um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB) ou uma função definida pelo usuário (user-defined function, UDF), use o menu de contexto
Sincronizar atualizações com referências
para sincronizar todas as atualizações para suas referências.
Para sincronizar atualizações de UDFB ou UDF para suas referências
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique com o botão direito do mouse no UDFB ou UDF atualizado e selecione
    Sincronizar atualizações com referências
    .
  2. Use as etapas a seguir para abrir as instâncias do UDFB ou UDF atualizado para verificar se as variáveis estão atribuídas corretamente.
    1. Abra o programa que chama o UDFB ou UDF.
    2. No editor de linguagem, clique com o botão direito do mouse no UDFB ou UDF e selecione
      Abrir lógica de instrução
      .
    3. Verifique se as variáveis são atribuídas corretamente.
  3. Compile o projeto do controlador e resolva quaisquer erros de compilação.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal