Duplicar uma Unidade de organização do programa

No
Organizador do projeto
, copie e cole uma Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) para duplicá-la na mesma sessão ou entre sessões diferentes do FactoryTalk Design Workbench, principalmente quando você tiver POUs semelhantes. A POU colada terá um número acrescentado a ela se existir uma POU com o mesmo nome.
DICA:
  • A ação de colar cola a versão mais recente da POU copiada. Depois que uma POU copiada for colada, nenhuma edição adicional atualizará a POU colada.
  • Não há suporte para a cópia de um programa para um bloco de função definido pelo usuário (user-defined function block, UDFB).
  • Não há suporte para a colagem de uma POU copiada depois que ela é excluída.
Pré-requisitos
  • O controlador deve estar offline.
Para duplicar uma POU
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique com o botão direito do mouse na POU e selecione
    Copiar
    .
  2. Clique com o botão direito do mouse no nó sob o qual você deseja colar a POU e selecione
    Colar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal