Adicionar parâmetros a um bloco da função definido pelo usuário

Use a janela
Parâmetros
para adicionar e editar parâmetros e variáveis locais para blocos de função definidos pelo usuário (user-defined function block, UDFB).
A janela
Parâmetros
fornece uma visualização gráfica dos parâmetros e variáveis locais.
As regras para os nomes e parâmetros do UDFB são as seguintes:
  • O nome de um UDFB pode conter até 128 caracteres.
  • Um UDFB pode conter um total de até 128 parâmetros.
  • Um UDFB não pode ter mais de 20 parâmetros de entrada ou 20 parâmetros de saída.
Para adicionar parâmetros a um UDFB
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Ativos
    Blocos de função definidos pelo usuário
    <UDFB-name>
    .
  2. Clique com o botão direito em
    <UDFB-name>
    e selecione
    Parâmetros
    .
  3. Em
    Parâmetros do <UDFB-name>
    , selecione uma das seguintes opções:
    • Nova entrada
    • Nova saída
  4. Especifique o nome, o tipo de dados, a dimensão e o comentário do parâmetro, conforme necessário.
  5. (opcional) Selecione
    Mover para cima
    ou
    Mover para baixo
    para alterar a ordem dos parâmetros.
  6. Selecione
    OK
    .
    DICA: Para excluir um parâmetro, selecione-o e selecione
    Excluir parâmetro
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal