Ambiente de desenvolvimento de programa de texto estruturado

Esta seção apresenta o editor de linguagem do programa de texto estruturado (structured text, ST).
Ambiente de desenvolvimento de programa de texto estruturado
Ambiente de desenvolvimento de programa de texto estruturado
Ambiente de desenvolvimento do programa ST
Item
Descrição
Callout1
Abre a grade de variáveis locais para exibir as variáveis usadas pelo programa atual.
Callout2
Abre uma caixa para inserir o número da linha e ir até ela. A caixa mostra:
  • O número da linha atual onde o cursor está localizado.
  • O número de caracteres na linha atual.
  • O intervalo de números de linha que você pode inserir na caixa.
Quando um número de linha é inserido, a linha é realçada. Selecionar
Enter
leva até a linha.
Callout3
Reduz o zoom do editor. O zoom é redefinido quando a guia é fechada e isso não afeta outras guias.
Callout4
Redefine o zoom do editor para 100%.
Callout5
Aumenta o zoom do editor. O zoom é redefinido quando a guia é fechada e isso não afeta outras guias.
Callout6
Exibe ou oculta os valores das variáveis, por meio do qual você pode ler o valor e verificar a lógica do projeto.
Isso não afeta outras guias.
Callout7
Compõe a parte principal do editor de texto estruturado. Nesta área, você adiciona todo o texto e faz edições no programa ST.
Ao inserir instruções, uma lista de avisos é exibida para possíveis instruções e, em seguida, uma dica de ferramenta mostra a definição da instrução e os parâmetros esperados da instrução selecionada.
Se houver erros no seu código, as dicas de ferramentas fornecerão explicações sobre os erros.
Callout8
Exibe uma visão geral reduzida de todo o conteúdo.
O controle deslizante indica a parte do código exibida no editor, com erros destacados em vermelho. Selecione ou arraste a área sombreada para ir rapidamente para diferentes seções do seu código.
Use os comandos do editor de ST para configurar o minimapa.
Callout9
Rola a página para cima e para baixo. A linha curta na barra de rolagem indica sua posição atual.
Callout_orange
Adiciona os elementos ao editor de ST.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal