Definição da atribuição

Esta seção é sobre a sintaxe de atribuição e exemplos de linguagem de texto estruturado (ST). a expressão pode ser uma chamada para uma função.
Propriedades das instruções de atribuição
Item
Descrição
Nome
:=
Significado
Atribui uma variável a uma expressão.
Sintaxe
<variable> := <any_expression> ;
Operandos
A variável precisa ser uma variável interna ou de saída e a expressão deve ter o mesmo tipo.

Exemplos de ST

(* ST program with assignments *) (* variable <<= variable *) bo23 := bo10; (* Variable <<= expression *) bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value); result := (100 * input_value) / scale; (* assignment with function call *) limited_value := min (16, max (0, input_value) );
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal