Ambiente de desenvolvimento de programa de diagrama de Ladder

Esta seção apresenta o editor de linguagem de programa de diagrama de Ladder (ladder diagram, LD), onde você desenvolve uma Unidade de organização do programa (Program Organizational Unit, POU) de LD.
Ambiente de desenvolvimento de programa de diagrama de Ladder
O editor de diagrama de ladder exibindo os elementos do programa, a caixa de ferramentas e as configurações de conexão.
Ambiente de desenvolvimento do programa do diagrama da lógica de contatos (LD)
Item
Descrição
callout1
Abre a grade de variáveis locais para exibir as variáveis usadas pelo programa atual.
callout2
Vai para a linha com o número de linha inserido.
callout3
Aumenta o zoom do editor. O zoom é redefinido quando a guia é fechada e isso não afeta outras guias.
callout4
Reduz o zoom do editor. O zoom é redefinido quando a guia é fechada e isso não afeta outras guias.
callout5
Redefine o zoom do editor para 80%.
callout6
Compõe a parte principal do editor de LD. Nesta área, você edita a lógica usando elementos gráficos de instrução.
callout_orange1
Adiciona instruções e elementos ao editor.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal