Exemplos de programa de diagrama de Ladder

A seguir são apresentados exemplos de programas de diagrama de Ladder.

Exemplo: Bloco de função OSR

O programa de exemplo a seguir mostra o uso recomendado de um bloco de função OSR para detectar uma borda durante a conexão com o controlador.
Exemplo: Bloco de função OSR
Exemplo:Bloco de função OSR

Exemplo: Comparando valores REAL usando SUB (-), ABS e LT (<)

Não é recomendado usar o tipo de dados REAL para comparações de igualdade devido a diferenças de arredondamento. Dois valores podem parecer iguais no
FactoryTalk Design Workbench
, mas são avaliados como falsos.
Por exemplo, 23,500001 e 23,499999 serão exibidos como 23,5, mas não serão iguais no controlador.
Para comparar valores REAL, use uma instrução SUB para localizar a diferença e verificar se ela é menor que um valor de precisão definido. Consulte o exemplo do programa de LD para obter detalhes.
Exemplo: Comparando valores Real usando SUB (-), ABS e LT (<)
Exemplo: Comparando valores Real usando SUB (-), ABS e LT (<)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal