Ambiente de desenvolvimento de programa de diagrama de blocos de função

O diagrama a seguir mostra o editor de linguagem de um programa de diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) onde você desenvolve Unidades de organização do programa (Program Organizational Units, POUs) do FBD.
Use a
Caixa de ferramentas
ou os atalhos do teclado do FBD para adicionar elementos a uma POU de FBD.
Ambiente de desenvolvimento do programa de FBD
Ambiente de desenvolvimento do programa de FBD
Ambiente de desenvolvimento do programa de FBD
Item
Descrição
callout1
Abre a grade de variáveis locais para exibir as variáveis usadas pelo programa atual.
callout2
Exibe ou oculta as linhas da grade.
O zoom é redefinido quando a guia é fechada e isso não afeta outras guias.
callout3
Aumenta o zoom do editor. O zoom é redefinido quando a guia é fechada e isso não afeta outras guias.
callout4
Reduz o zoom do editor. O zoom é redefinido quando a guia é fechada e isso não afeta outras guias.
callout5
Redefine o zoom do editor para 100%.
callout6
Compõe a parte principal do editor de FBD. Nesta área, você edita a lógica usando elementos gráficos de instrução.
callout_orange1
Adiciona instruções e elementos ao editor.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal