TAN_LREAL (tangente Real longo)

A instrução TAN_LREAL calcula a tangente de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
TAN_LREAL
TAN_LREAL
Parâmetros da TAN_LREAL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
LREAL
Não pode ser igual a PI/2 módulo PI.
TAN_LREAL
Saída
LREAL
Tangente do valor de entrada = 1E+38 para entrada inválida.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de TAN_LREAL

Exemplo de diagrama de blocos de função TAN_LREAL
Exemplo de diagrama de blocos de função TAN_LREAL
Exemplo de diagrama de ladder TAN_LREAL
Exemplo de diagrama de ladder TAN_LREAL
Exemplo de texto estruturado TAN_LREAL
Exemplo de texto estruturado TAN_LREAL
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal