TAN (tangente)

A instrução TAN calcula a tangente de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
TAN
TAN
Parâmetros da TAN
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
REAL
Não pode ser igual a PI/2 módulo PI.
TAN
Saída
REAL
Tangente do valor de entrada = 1E+38 para entrada inválida.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de TAN

Exemplo de diagrama de blocos de função TAN
Exemplo de diagrama de blocos de função TAN
Exemplo de diagrama de ladder TAN
Exemplo de diagrama de ladder TAN
Exemplo de texto estruturado TAN
Exemplo de texto estruturado TAN
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal