ATAN_LREAL (arco tangente Real longo)

A instrução ATAN_LREAL calcula o arco tangente de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
ATAN_LREAL
ATAN_LREAL
Parâmetros da ATAN_LREAL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
LREAL
Qualquer valor real longo.
ATAN_LREAL
Saída
LREAL
Arco tangente do valor de entrada (no conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada inválida.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de ATAN_LREAL

Exemplo de diagrama de blocos de função ATAN_LREAL
Exemplo de diagrama de blocos de função ATAN_LREAL
Exemplo de diagrama de ladder ATAN_LREAL
Exemplo de diagrama de ladder ATAN_LREAL
Exemplo de texto estruturado ATAN_LREAL
Exemplo de texto estruturado ATAN_LREAL
Resultados
Resultados
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal