ATAN (arco tangente)

A instrução ATAN calcula o arco tangente de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
ATAN
ATAN
Parâmetros da ATAN
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
REAL
Qualquer valor real.
ATAN
Saída
REAL
Arco tangente do valor de entrada (no conjunto [-PI/2 .. +PI/2]) = 0,0 para entrada inválida.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de ATAN

Exemplo de diagrama de blocos de função ATAN
Exemplo de diagrama de blocos de função ATAN
Exemplo de diagrama de ladder ATAN
Exemplo de diagrama de ladder ATAN
Exemplo de texto estruturado ATAN
Exemplo de texto estruturado ATAN
(* ST Equivalence: *) tangent := TAN (angle); result := ATAN (tangent); (* result is equal to angle*)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal