ACOS_LREAL (arco cosseno real longo)

A instrução ACOS_LREAL calcula o arco cosseno de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
ACOS_LREAL
ACOS_LREAL
Parâmetros da ACOS_LREAL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
LREAL
O valor deve estar entre [-1,0 .. +1,0].
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
ACOS_LREAL
Saída
LREAL
Arco cosseno do valor de entrada (no conjunto [0,0 .. PI]) = 0,0 para entrada inválida.

Exemplos de ACOS_LREAL

Exemplos de diagrama de blocos de função ACOS_LREAL
Exemplos de diagrama de blocos de função ACOS_LREAL
Exemplos de diagrama de ladder ACOS_LREAL
Exemplos de diagrama de ladder ACOS_LREAL
Exemplos de texto estruturado ACOS_LREAL
Exemplos de texto estruturado ACOS_LREAL
(* ST Equivalence: *) cosine := COS_LREAL (angle); result := ACOS_LREAL (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal