SUS (Suspender)
A instrução SUS suspende a execução do controlador
Micro800
. O controlador permanece no modo de execução, mas a execução é suspensa indefinidamente. A suspensão captura os erros do Programa do usuário e auxilia no monitoramento do Programa do usuário. Coloque a instrução SUS nas seções do Programa do Usuário em que deseja capturar condições incomuns. No modo suspenso, o LED DE EXECUÇÃO está definido para OFF para indicar que a varredura do programa está ociosa.Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.SUS

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
SusID | Entrada | UINT | ID de suspensão. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de SUS
Exemplo de diagrama de blocos de função SUS

Exemplo de diagrama de ladder SUS

Exemplo de texto estruturado SUS

Resultados

Dê sua opinião