PID (proporcional-integral-derivativo)

PID é uma instrução de saída que controla as propriedades físicas, como temperatura, pressão, nível de líquido e taxa de fluxo, usando circuitos do processo.
Detalhes da operação:
  • Quando habilitada, a PID controla o processo usando os parâmetros de entrada, incluindo SP e Gains do controlador PID.
  • Na transição de Executar para o modo de Programa, a instrução PID é desabilitada, os valores de parâmetro são mantidos.
  • Na transição de Programa para o modo de Execução, o PID permanece desabilitado até que um usuário redefina Ativar como true.
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
PID
PID
Parâmetros da PID
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Ativar instrução.
  • TRUE: Inicia a execução com os parâmetros de entrada atuais.
  • FALSE: PID não é executada. Defina CV como 0 e calcule AbsoluteError.
PV
Entrada
REAL
Valor do processo. Esse valor normalmente é lido de um módulo de entrada analógica.
A unidade SI deve ser igual ao ponto de ajuste.
SP
Entrada
REAL
O valor do ponto de ajuste para o processo.
AutoManual
Entrada
BOOL
Seleção de modo automático ou manual.
  • TRUE: CV é controlado pela PID.
  • FALSE: PID está sendo executada e CV é controlado pela entrada CVManual.
CVManual
Entrada
REAL
Entrada de valor de controle definida para operação de modo manual.
O intervalo válido para CVManual é:
CVMin < CVManual < CVMax.
CVMin
Entrada
REAL
Limite mínimo do valor de controle.
  • Se CV < CVMin, então CV = CVMin.
  • Se CVMin > CVMax, ocorrerá um erro.
CVMax
Entrada
REAL
Limite máximo do valor de controle.
  • Se CV > CVMax, então CV = CVMax.
  • Se CVMax < CVMin, ocorrerá um erro.
Gains
Entrada
PID_GAINS
Ganhos de PID para o controlador.
Use o tipo de dados PID_GAINS para configurar o parâmetro Ganhos.
Control
Entrada
BOOL
Direção de controle do processo:
  • TRUE: Ação direta, como resfriamento.
  • FALSE: Ação inversa, como aquecimento.
Active
Saída
BOOL
Status do controlador PID.
  • TRUE: PID está ativa.
  • FALSE: PID foi interrompida.
CV
Saída
REAL
A saída do valor de controle.
Se ocorreu algum erro, CV será 0.
AbsoluteError
Saída
REAL
Erro absoluto é a diferença entre o valor do processo (PV) e o valor do ponto de ajuste (SP).
Error
Saída
BOOL
Indica a existência de uma condição de erro.
  • TRUE: A operação encontrou um erro.
  • FALSE: Operação concluída com êxito ou a instrução não está sendo executada.
ErrorID
Saída
USINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros são definidos nos códigos de erro PID.
Tipo de dados PID_GAINS
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Kc
Entrada
REAL
Ganho do controlador para PID.
Proporcional e Integral são dependentes desse ganho. (>= 0,0001).
Aumentar o Kc melhora o tempo de resposta, mas também aumenta a ultrapassagem excessiva e a oscilação do PID.
Se Kc for inválido, ocorrerá um erro.
Ti
Entrada
REAL
Constante integral de tempo em segundos (>= 0,0001).
Aumentar o Ti diminui a ultrapassagem excessiva e a oscilação do PID.
Se Ti for inválido, ocorrerá um erro.
Td
Entrada
REAL
Constante derivativa de tempo em segundos (>= 0,0).
Quando o Td for igual a 0, não haverá nenhuma ação derivativa e o PID será um controlador PI.
Aumentar o Td reduz a ultrapassagem excessiva e remove a oscilação do controlador PID.
Se o Td for inválido, ocorrerá um erro.
FC
Entrada
REAL
Constante de filtro (>= 0,0). O intervalo recomendado para FC é de 0 a 20.
O aumento de FC suaviza a resposta do controlador PID.
Se FC não for válido, ocorrerá um erro.
Códigos de erro PID
Código de erro
Descrição do Erro
0
PID está funcionando normalmente.
1
Kc não é válido.
2
Ti não é válido.
3
Td não é válido.
4
FC não é válido.
5
CVMin > CVMax ou CVMax < CVMin.
6
CVManual < CVMin.
CVManual é inválido.
7
CVManual > CVMax.
CVManual é inválido.

Exemplos de PID

Exemplo de diagrama de blocos de função PID
Diagrama de blocos de função PID mostrando entradas, saídas e parâmetros.
Exemplo de diagrama de ladder PID
Exemplo de diagrama de ladder PID
Exemplo de texto estruturado PID
Exemplo de texto estruturado PID
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal