IPIDCONTROLLER (controlador derivativo–integral-proporcional)

Configurar e controlar as entradas e saídas usadas para a lógica proporcional-integral-derivada (PID). A lógica PID é usada para controlar propriedades físicas como temperatura, pressão, líquido, nível ou taxa de fluxo usando circuitos de processo que calculam um valor de erro como a diferença entre um ponto de ajuste desejado e uma variável de processo medida. O controlador tenta minimizar o erro ao longo do tempo ajustando uma variável de controle. O cálculo inclui termos proporcionais (P), integrais (I) e derivados (D), que são usados como segue:
  • P: Valores presentes do erro.
  • I: Valores anteriores do erro.
  • D: Possíveis valores futuros do erro, com base em sua taxa atual de mudança que controla propriedades físicas, como temperatura, pressão, nível de líquido ou taxa de fluxo usando circuitos de processo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
IPIDCONTROLLER
IPIDCONTROLLER
Parâmetros da IPIDCONTROLLER
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando for TRUE, permite o bloco de instruções.
  • TRUE: Executa o cálculo PID.
  • FALSE: O bloco de instruções está ocioso.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
Process
Entrada
REAL
Valor do processo, que é o valor medido pela saída do processo.
SetPoint
Entrada
REAL
Ponto de ajuste.
FeedBack
Entrada
REAL
Sinal de feedback, que é o valor da variável de controle aplicada ao processo.
Por exemplo, o feedback pode ser a saída IPIDCONTROLLER.
Auto
Entrada
BOOL
O modo de operação do controlador PID:
  • TRUE: O controlador funciona no modo normal.
  • FALSE: O controlador causa a reinicialização R para rastrear (F-GE).
Initialize
Entrada
BOOL
Uma mudança no valor (TRUE para FALSE ou FALSE para TRUE) faz com que o controlador elimine qualquer ganho proporcional durante esse ciclo. Também inicializa sequências de AutoTune.
Gains
Entrada
GAIN_PID
PID de Ganhos para o IPIDController.
Use o Tipo de dados GAIN_PID para definir os parâmetros para a entrada Ganhos.
AutoTune
Entrada
BOOL
  • TRUE: Quando AutoTune for TRUE e Auto e Initialize forem FALSE, a sequência de AutoTune será iniciada.
  • FALSE: Não inicia a regulagem automática.
ATParameters
Entrada
AT_Param
Parâmetros da regulagem automática.
Use o Tipo de dados AT_Param para definir os parâmetros para a entrada ATParameters.
Output
Saída
REAL
Valor de saída do controlador.
AbsoluteError
Saída
REAL
Erro absoluto (Processo – Ponto de ajuste) do controlador.
ATWarnings
Saída
DINT
(ATWarning) Aviso para a sequência de regulagem automática. Os valores possíveis são:
  • 0: Nenhuma regulagem automática realizada.
  • 1: No modo de regulagem automática.
  • 2: Regulagem automática concluída.
  • -1: Entrada de ERRO 1 definida automaticamente como TRUE, nenhuma regulagem automática possível.
  • -2: ERRO 2 erro de regulagem automática, ATDynaSet expirado.
OutGains
Saída
GAIN_PID
Ganhos calculados após as sequências de regulagem automática.
Use o tipo de dado GAIN_PID para definir a saída OutGains.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de IPIDCONTROLLER

Exemplo de diagrama de blocos de função IPIDCONTROLLER
Exemplo de diagrama de blocos de função IPIDCONTROLLER
Exemplo de diagrama de ladder IPIDCONTROLLER
Exemplo de diagrama de ladder IPIDCONTROLLER
Exemplo de texto estruturado IPIDCONTROLLER
(* ST equivalence: IPIDController1 is an instance of IPIDController block *) IPIDController1(Proc, SP, FBK, Auto, Init, G_In, A_Tune, A_TunePar, Err ); Out_process := IPIDController1.Output ; A_Tune_Warn := IPIDController1.ATWarning ; Gain_Out := IPIDController1.OutGains ;
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal