MOVE
A instrução MOVE atribui o valor de entrada (i1) à saída (o1).
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Para programas de texto estruturado, use o operador Igual (=) em vez de MOVE.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.MOVE

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. |
o1 | Saída | BOOL DINT REAL TIME STRING SINT USINT INT UINT UDINT | LINT ULINT DATE LREAL BYTE WORD DWORD LWORD | Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplos de MOVE
Exemplo de diagrama de blocos de função MOVE

Exemplo de diagrama de ladder MOVE

(* ST equivalence: *) ao23 := ai10;
Dê sua opinião