MC_Reset (reset do controle de movimento)

A instrução MC_Reset muda o estado do eixo de Parada de erro para Suspenso reiniciando todos os erros relacionados ao eixo interno. As saídas das instâncias do bloco da função não são alteradas.
Detalhes da operação:
  • Se o estado do alarme do eixo não for alterado após a execução de MC_Reset, execute MC_Power seguido de MC_Reset.
  • MC_Reset reinicia apenas o estado do eixo de Parada de erro para Suspenso. Executar MC_Reset quando o eixo está em outros estados, incluindo Desativado, resulta em erro e não tem impacto no movimento em andamento ou no status do eixo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E que suportam o controle de movimento.
MC_Reset
MC_Reset
Parâmetros da MC_Reset
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a computação MC_Reset atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
AxisIn
Entrada
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
Use o tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn.
Para um FB_Axis (eixo de feedback), use o Tipo de dados FB_AXIS_REF para definir AxisIn.
Execute
Entrada
BOOL
TRUE: Redefine o eixo como a borda ascendente.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
Axis
Saída
AXIS_REF
A saída do eixo é somente leitura em programas do diagrama de ladder.
Done
Saída
BOOL
TRUE: O estado do eixo é Suspenso ou Desativado.
Busy
Saída
BOOL
TRUE: O bloco de função não foi concluído.
Error
Saída
BOOL
Indica a ocorrência de um erro.
  • TRUE: Um erro foi detectado.
  • FALSE: Sem erro.
ErrorID
Saída
UINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução são definidos em IDs de erro do bloco da função de controle de movimento.

Exemplos de MC_Reset

Exemplo de diagrama de blocos de função MC_Reset
Exemplo de diagrama de ladder MC_Reset
Exemplo de diagrama de Ladder MC_Reset
Exemplo de texto estruturado MC_Reset
Exemplo de texto estruturado MC_Reset
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal