MC_SetPosition (definir posição do controle de movimento)

A instrução MC_SetPosition altera o sistema de coordenadas de um eixo manipulando a posição real de um eixo com o mesmo valor sem causar qualquer movimento.
Detalhes da operação:
  • O MC_SetPosition pode ser concluído com sucesso apenas quando o estado do eixo for Suspenso, Movimento contínuo (MC_ExecutionMode = 0) ou quando o movimento contínuo for concluído, e termina com um estado Suspenso (MC_ExecutionMode = 1).
  • O MC_SetPosition opera como MC_Home no HomingMode = MC_HOME_DIRECT (0x04), exceto que o bloco da função MC_Home define o status de Eixo na Posição Inicial.
  • Quando MC_ExecutionMode = 0 (mcImmediately), a execução do bloco de função MC_SetPosition relatará um erro se houver um movimento não contínuo em andamento com o eixo.
  • Quando MC_ExecutionMode = 1 (mcQueued), a configuração da posição real ocorrerá apenas quando todos os movimentos em andamento anteriores pararem. Isto é, cada bloco da função anterior deve ter pelo menos uma saída Concluído, Cancelado ou Erro igual a True.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E que suportam o controle de movimento.
MC_SetPosition
MC_SetPosition
Parâmetros da MC_SetPosition
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a computação atual de MC_SetPosition.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
AxisIn
Entrada
AXIS_REF
FB_AXIS_REF
Use o tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn.
Para um FB_Axis (eixo de feedback), use o Tipo de dados FB_AXIS_REF para definir AxisIn.
Execute
Entrada
BOOL
TRUE: Inicia a configuração da posição do eixo.
Position
Entrada
REAL
A posição absoluta ou a distância relativa a ser definida para o eixo.
Relative
Entrada
BOOL
  • TRUE: Define a distância relativa do eixo.
  • FALSE: Define a posição absoluta do eixo.
MC_ExecutionMode
Entrada
SINT
Os valores são:
  • 0 (
    mcImmediately
    ): A funcionalidade é válida imediatamente.
  • 1 (
    mcQueued
    ): A nova funcionalidade se tornará válida quando:
  • Todos os comandos de movimento anteriores definem um dos seguintes parâmetros de saída: Concluído, Cancelado ou Erro.
  • O eixo não está em um estado de movimento.
Para (MC_ExecutionMode = 0), este bloco de função é concluído com sucesso apenas quando o estado do eixo for Desativado ou Suspenso. A execução desse bloco de função relatará um erro se houver um movimento em andamento não contínuo com o eixo nesse modo.
Para (MC_ExecutionMode = 1), esse bloco de função será concluído com sucesso quando o estado do eixo for Desativado, Suspenso ou o movimento em andamento puder ser concluído, terminando em um estado Suspenso.
Outros valores de entrada são reservados no momento e são considerados parâmetros inválidos.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
Axis
Saída
AXIS_REF
A saída do eixo é somente leitura em programas do diagrama de ladder.
Done
Saída
BOOL
TRUE: A Posição tem um novo valor.
Busy
Saída
BOOL
TRUE: O bloco de função não foi concluído.
Error
Saída
BOOL
Indica a ocorrência de um erro.
  • TRUE: Um erro foi detectado.
  • FALSE: Sem erro.
ErrorID
Saída
UINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução são definidos em IDs de erro do bloco da função de controle de movimento.

Exemplos de MC_SetPosition

Exemplo de diagrama de blocos de função MC_SetPosition
Exemplo de diagrama de blocos de função MC_SetPosition
Exemplo de diagrama de ladder MC_SetPosition
Exemplo de diagrama de ladder MC_SetPosition
Exemplo de texto estruturado MC_SetPosition
Exemplo de texto estruturado MC_SetPosition
Resultados
Resultados
Monitoramento do eixo
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal