MC_MoveAbsolute (absoluto de movimento de controle de movimento)

A instrução MC_MoveAbsolute comanda um movimento controlado para uma posição absoluta especificada.
Detalhes da operação:
  • Para o controlador
    Micro800
    • O sinal da Velocidade de entrada para um bloco da função MC_MoveAbsolute é ignorado, porque a direção do movimento é determinada pela posição Atual e a posição de Destino.
    • A Direção de entrada para um bloco da função MC_MoveAbsolute é ignorado, porque há apenas uma solução matemática para alcançar a posição de Destino.
  • Se o bloco de função MC_MoveAbsolute for emitido quando o estado do eixo do controlador
    Micro800
    for Suspenso e a distância relativa ao movimento for zero, a execução do bloco de função é imediatamente relatada como Concluída.
  • Se um bloco de função MC_MoveAbsolute for emitido para um eixo que não está na Posição inicial, esse bloco de função relata um erro.
  • O bloco da função MoveAbsolute conclui com Velocidade zero se não for cancelado por outro bloco da função.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E que suportam o controle de movimento.
MC_MoveAbsolute
MC_MoveAbsolute
Parâmetros da MC_MoveAbsolute
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a computação atual de MC_MoveAbsolute.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
AxisIn
Entrada
AXIS_REF
Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn.
Execute
Entrada
BOOL
Indica quando iniciar o movimento.
  • TRUE: Inicia o movimento na borda ascendente.
  • FALSE: Não inicia o movimento.
O eixo deve estar na posição inicial quando esse comando de execução é emitido ou um erro ocorre, MC_FB_ERR_NOT_HOMED.
Position
Entrada
REAL
A posição de destino para o movimento na unidade técnica (negativo ou positivo).
A unidade técnica é definida na guia
Eixo - Geral
para um eixo.
Velocity
Entrada
REAL
Valor da velocidade máxima.
A velocidade máxima pode não ser alcançada quando Jerk = 0.
O sinal de Velocidade é ignorado, a direção do movimento é determinada pela Posição da entrada.
Acceleration
Entrada
REAL
Valor da aceleração (sempre positivo - aumentando a energia do motor).
unidade do usuário/s
2
Deceleration
Entrada
REAL
Valor da desaceleração (sempre positivo — energia descendente para o motor).
u/s
2
Jerk
Entrada
REAL
Valor do Arremesso (sempre positivo).
u/s
3
Quando o valor do Arremesso de entrada = 0, o perfil do Trapezoide é calculado através do Mecanismo de movimento. Quando Arremesso > 0, o perfil da curva S é calculado.
Direction
Entrada
SINT
Este parâmetro não é usado.
BufferMode
Entrada
SINT
Este parâmetro não é usado.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
Axis
Saída
A saída do eixo é somente leitura em programas do diagrama de ladder.
Done
Saída
BOOL
Quando TRUE, posição do comando alcançada.
Quando a entrada em posição é configurada como Habilitada para esse eixo, o inversor precisa definir o sinal da entrada em posição como ativo antes que esse bit Concluído mude para True.
Essa ação é concluída com velocidade zero, a menos que seja cancelada.
Busy
Saída
BOOL
Quando TRUE, o bloco da função não foi concluído.
Active
Saída
BOOL
Quando TRUE, indica que o bloco de função tem controle do eixo.
CommandAborted
Saída
BOOL
Quando TRUE, o comando foi cancelado por outro comando, ou parada de erro.
Error
Saída
BOOL
Indica a ocorrência de um erro.
  • TRUE: Um erro foi detectado.
  • FALSE: Sem erro.
ErrorID
Saída
UINT
Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução são definidos em IDs de erro do bloco da função de controle de movimento.

Exemplos de MC_MoveAbsolute

Exemplo de diagrama de blocos de função MC_MoveAbsolute
Exemplo de diagrama de blocos de função MC_MoveAbsolute
Exemplo de diagrama de ladder MC_MoveAbsolute
Exemplo de diagrama de ladder MC_MoveAbsolute
Exemplo de texto estruturado MC_MoveAbsolute
Exemplo de texto estruturado MC_MoveAbsolute
Resultados
Tabela exibindo resultados de MC_MoveAbsolute com colunas para nome, valor, valor inicial, tipo de dados e status retido.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal