MC_Halt (interrupção de controle de movimento)
A instrução MC_Halt comanda uma parada de movimento controlada sob condições operacionais normais.
Detalhes da operação:
- O estado do eixo muda para Movimento discreto, até que a velocidade seja zero. Quando a velocidade alcançar zero, Concluído é definido como Verdadeiro e o estado do eixo muda para Suspenso.
- É possível executar outro comando de movimento durante a desaceleração do eixo, o que cancela o MC_Halt.
- Se o MC_Halt for emitido quando o estado do eixo for Inicialização, o bloco de instruções relata um erro e o processo de retorno à posição inicial não é interrompido.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro850
L50E e Micro870
L70E que suportam o controle de movimento.MC_Halt

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
AxisIn | Entrada | AXIS_REF | Use os parâmetros do tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn. |
Execute | Entrada | BOOL | Indica quando iniciar o movimento.
Ao executar MC_Halt durante o retorno à posição inicial, MC_Halt é configurado como MC_FB_ERR_STATE e o processo de retorno à posição inicial continua. |
Deceleration | Entrada | REAL | Valor da desaceleração (sempre positivo) (diminuindo a energia do motor). se Desaceleração <= 0 e o estado do eixo não é Suspenso, MC_Halt é definido para MC_FB_ERR_RANGE. |
Jerk | Entrada | REAL | Valor do Arremesso (sempre positivo). Se Arremesso < 0 e o estado do eixo for Suspenso, MC_Halt é configurado como MC_FB_ERR_RANGE. |
BufferMode | Entrada | SINT | Não usado. O modo sempre é MC_Aborting. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Done | Saída | BOOL | Velocidade zero alcançada. |
Busy | Saída | BOOL | O bloco de instruções não foi concluído. |
Active | Saída | BOOL | Indica que o bloco de instruções tem controle sobre o eixo. |
CommandAborted | Saída | BOOL | Comando é cancelado por outro comando ou parada de erro. |
Error | Saída | BOOL | Indica a ocorrência de um erro.
|
ErrorID | Saída | UINT | Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução são definidos em IDs de erro do bloco da função de controle de movimento. |
Exemplos de MC_Halt
Exemplo de diagrama de blocos de função MC_Halt

Exemplo de diagrama de ladder MC_Halt

Exemplo de texto estruturado MC_Halt

Resultados


Dê sua opinião