Configurar valores de dados do objeto para mensagem explícita (MSG_CIPGENERIC)
Para usar o bloco da função MSG_CIPGENERIC para mensagens explícitas, configure o parâmetro AppCfg com os valores corretos.
Existem várias fontes de informação que cobrem a implementação e o uso da comunicação de mensagens, incluindo a Ajuda do
FactoryTalk Design Workbench
, manuais do usuário e a Biblioteca de literatura da Rockwell Automation.Origem das informações | Descrição | Como encontrar as informações |
|---|---|---|
Manual do usuário para o seu dispositivo de comunicação específico | Contém informações importantes sobre mensagens e informações específicas para configurar blocos de função de mensagem. | |
Apêndice C do Adaptador de EtherNet/IP 22-COMM-E FRN 1.xxx | Fornece informações sobre os objetos de EtherNet/IP que podem ser acessados usando Mensagens explícitas. | |
Especificação de EtherNet/IP | Define os objetos a serem incluídos em cada dispositivo CIP: Objeto de identidade, de Roteador de mensagem e de Rede. | |
Controladores programáveis Micro800: Primeiros passos no CIP Client Messaging | Fornece instruções de início rápido para usar o CIP GENERIC e mensagens do CIP simbólico nos controladores de lógica programável Micro830 LC30 e Micro850 L50E (PLC). |
Dados do objeto Registro CIP
Os blocos da função MSG_CIPGENERIC usam os dados de objeto Registro CIP no parâmetro AppCfg. Os dados de objeto incluem:
- Código de classe
- Instância
- Atributo de instância
- Service
Valores para o parâmetro AppCfg MSG_CIPGENERIC
Use os valores do objeto Registro CIP em suas variáveis de entrada para configurar os parâmetros do bloco da função MSG_CIPGENERIC. A imagem a seguir mostra os valores dos dados do objeto de registro CIP usados nos parâmetros do bloco da função MSG_CIPGENERIC.
Valores para o parâmetro AppCfg MSG_CIPGENERIC

Dê sua opinião