Processo de execução da mensagem (Linha = TRUE)

O diagrama de processo descreve os eventos de instrução de mensagem que ocorrem quando a condição da Linha for True.
Processo de execução da mensagem
Diagrama de processo mostrando o processo de execução de mensagem quando a condição da Linha é true
  • Fila Com: As solicitações de mensagem adicionadas à fila Com têm um buffer alocado e processado pela tarefa de comunicação. O limite de tamanho da fila é 4.
  • Fila Wait: Mensagens que não podem ser adicionadas à fila Com são adicionadas à fila Wait para serem processadas posteriormente. A fila Wait não tem um limite de tamanho.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal