Suporte ao protocolo de comunicação

Os blocos da função MSG_CIP aceitam diferentes protocolos de comunicação, conforme descrito nesta seção.
Protocolos compatíveis
Protocolo de mensagem
Meios de comunicação
Use este bloco da função
Cliente e servidor Modbus/RTU
Por uma porta serial configurada como Modbus RTU
Cliente e servidor Modbus/TCP
Pela Ethernet em vez de por uma porta serial
Cliente e servidor Ethernet IP
Por um canal Ethernet integrado
Cliente e servidor "CIP Serial"
Cabo Ethernet ou cabo serial
ASCII
Por uma porta RS-232 configurada com um driver ASCII

Modbus RTU

Modbus é um protocolo de comunicação mestre-escravo half-duplex que permite que um único mestre se comunique com no máximo 247 dispositivos escravos. O mestre de rede Modbus lê e grava bits e registros. Modbus RTU é compatível ao configurar a porta serial como Modbus RTU.
Para obter mais informações sobre o protocolo Modbus, consulte as Especificações do protocolo Modbus.

Modbus/TCP

O protocolo de comunicação do servidor Modbus/TCP usa os mesmos recursos de mapeamento de Modbus que o Modbus RTU, mas é suportado pela Ethernet em vez de por uma porta serial.
O controlador
Micro850
L50E suporta até 16 conexões simultâneas do servidor Modbus TCP. Nenhuma configuração de protocolo é necessária, além da configuração da tabela de mapeamento de Modbus.

EtherNet/IP

Os controladores
Micro820
L20E e
Micro850
L50E suportam até 16 conexões simultâneas do servidor EtherNet/IP por meio de um canal de comunicação Ethernet integrado. O canal pode ser usado para conectar um controlador
Micro850
L50E a vários dispositivos por meio de uma rede de área local usando uma taxa de transferência de 10/100 Mbps.

Protocolo Industrial Comum (CIP)

O protocolo CIP é um protocolo de camada de aplicativo e transporte usado para enviar mensagens por meio das redes EtherNet/IP, ControlNet e DeviceNet que permite que HMIs se conectem facilmente a um controlador
Micro850
L50E.

Mensagem explícita CIP

O protocolo CIP é usado para mensagens explícitas. Mensagem explícita (configuração, coleta de dados e diagnóstico) é usada para transferir dados que não exigem atualizações contínuas. Mensagem explícita é suportada usando mensagens de cliente genérico CIP por meio do bloco da função MSG_CIPGENERIC e usando mensagens de cliente simbólico CIP por meio do bloco da função MSG_CIPSYMBOLIC.

CIP em série

O CIP em série usa o protocolo DF1 full-duplex e fornece conexão ponto a ponto entre dois dispositivos. Ele combina transparência de dados (subcategoria de especificação D1 do Instituto Padrão Nacional Americano ANSI - X3.28-1976) e transmissão bidirecional simultânea com respostas integradas (subcategoria F1).
Os controladores
Micro850
L50E suportam CIP serial por meio de uma conexão RS-232 com dispositivos externos, como computadores que executam o software
RSLinx® Classic
, terminais
PanelView
Component (revisões de firmware 1.70 e posteriores) ou outros controladores que suportam CIP em série sobre DF1 full-duplex, como controladores
ControlLogix®
e
CompactLogix
que possuem portas seriais integradas.
O driver da porta serial pode ser configurado como
CIP em série
,
Modbus RTU
,
ASCII
ou
Desligar
pela árvore de configuração do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal