OR

A instrução OR executa uma operação OR lógica de dois ou mais valores booleanos e retorna o valor booleano true se a entrada for true. Caso contrário, ele retornará false.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
OR
OR
Parâmetros da OR
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
i1
Entrada
BOOL
Valor em tipo de dados booleanos.
i2
Entrada
BOOL
Valor em tipo de dados booleanos.
o1
Saída
BOOL
OR booleano dos termos de entrada.
  • TRUE: Quando uma ou mais entradas são TRUE.
  • FALSE: Quando entradas foram FALSE.

Exemplos de OR

Exemplo de diagrama de blocos de função OR
Exemplo de diagrama de blocos de função OR
Exemplo de programa de diagrama de ladder OR
Exemplo de programa de diagrama de ladder OR
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 OR NOT (bi102); bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal