NOT_MASK (Máscara NOT bit a bit)

Máscara de inversão de inteiro bit a bit, inverte um valor de parâmetro.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
NOT_MASK
NOT_MASK
Parâmetros da NOT_MASK
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
DINT
Deve ter formato de inteiro.
NOT_MASK
Saída
DINT
Negação bit a bit em 32 bits de IN.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de NOT_MASK

Exemplo de diagrama de blocos de função NOT_MASK
Exemplo de diagrama de blocos de função NOT_MASK
Exemplo de diagrama de ladder NOT_MASK
Exemplo de diagrama de ladder NOT_MASK
Exemplo de texto estruturado NOT_MASK
Exemplo de texto estruturado NOT_MASK
(*ST equivalence: *) result := NOT_MASK (16#1234); (* result is 16#FFFF_EDCB *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal