AND

A instrução AND executa uma operação AND booleana entre dois ou mais valores. Ela pode ser usada como e símbolo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
AND
AND
Parâmetros da AND
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
i1
Entrada
BOOL
Valor em tipo de dados booleanos.
i2
Entrada
BOOL
Valor em tipo de dados booleanos.
o1
Saída
BOOL
Resultado da operação AND booleana dos valores de entrada.

Exemplos de AND

Exemplo de programa de blocos de função AND
Exemplo de programa de blocos de função AND
Exemplo de programa de diagrama de ladder AND
Exemplo de programa de diagrama de ladder AND
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal