UIC (limpeza do bit Interrupção perdida)
A instrução UIC limpa o bit perdido para interrupções do usuário selecionadas.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.UIC

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação da instrução.
| |
IRQType | Entrada | UDINT | Use as palavras STI definidas.
|
|
UIC | Saída | BOOL | Status de linha (igual a Ativar). | |
Exemplos de UIC
Exemplo de diagrama de blocos de função UIC

Exemplo de diagrama de ladder UIC

Exemplo de texto estruturado UIC

Resultados

Dê sua opinião