STIS (selecione inicialização temporizada)

A instrução STIS inicia o temporizador de interrupção temporizada selecionável (selectable timed interrupt, STI) do usuário no programa de controle em vez de iniciar automaticamente.
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
STIS
STIS
Parâmetros da STIS
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
  • TRUE: Inicia o temporizador STI do programa de controle.
  • FALSE: Não executa a função.
IRQType
Entrada
UDINT
Use as palavras STI definidas.
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
SetPoint
Entrada
UINT
A quantidade de tempo (em ms) que deve passar antes de se executar a interrupção temporizada selecionável.
  • Um valor 0 desativa a função STIS.
  • Um valor entre 1 e 65535 ativa a função STIS.
STIS
Saída
BOOL
Status de linha (igual a Ativar).

Exemplos de STIS

Exemplo de diagrama de blocos de função STIS
Exemplo de diagrama de blocos de função STIS
Exemplo de diagrama de ladder STIS
Exemplo de diagrama de ladder STIS
Exemplo de texto estruturado STIS
Exemplo de texto estruturado STIS
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ;
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal