AVE (média)
A instrução AVE calcula a média em execução em um número de amostras definidas e armazena o valor em cada ciclo.
Detalhes da operação:
- O número de amostras definidas (N) não pode exceder 127.
- Ao configurar ou alterar o valor para N, configure RUN como FALSE e depois configure-o novamente como TRUE.
- Se o comando RUN for FALSE (modo de redefinição), o valor de saída é igual ao valor de entrada.
- Quando o número máximo de valores armazenados é alcançado, o primeiro valor armazenado é apagado pelo último.
- Usar tipos de dados de ponto flutuante poderia resultar em cálculos inexatos devido às limitações de arredondamento inerentes à matemática do ponto flutuante.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.AVE

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
RUN | Entrada | BOOL |
|
XIN | Entrada | REAL | Qualquer variável real. |
N | Entrada | DINT | Número de amostras definido pelo aplicativo. |
XOUT | Saída | REAL | Média em execução do valor XIN. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de AVE
Exemplo de diagrama de blocos de função AVE

Exemplo de diagrama de ladder AVE

Exemplo de texto estruturado AVE

(* ST Equivalence: AVE1 an instance of an AVE block *) AVE1((auto_mode & store_cmd), sensor_value, 100); ave_value := AVE1.XOUT;
Dê sua opinião