ANY_TO_UDINT

A instrução ANY_TO_UDINT converte um valor em um valor Inteiro duplo sem sinal de 32 bits.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
ANY_TO_UDINT
ANY_TO_UDINT
Parâmetros da ANY_TO_UDINT
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Qualquer valor diferente de um Inteiro duplo sem sinal.
o1
Saída
UDINT
Um valor Inteiro duplo sem sinal de 32 bits.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_UDINT

(* Equivalência ST: *)
bres := ANY_TO_UDINT (true);
(* bres is 1 *)
tres := ANY_TO_UDINT (t#1s46ms);
(* tres is 1046 *)
mres := ANY_TO_UDINT ('0198');
(* mres is 198 *)

Mudanças de comportamento da instrução a partir da versão de firmware 23.012

Ao converter valores REAL ou LREAL para o tipo de dados UDINT, as seguintes regras se aplicam:
  • Valores positivos
    • Valores de 0 até 2³¹ − 1 podem ser convertidos para o tipo de dados UDINT.
    • Valores superiores a 2³¹ − 1 são fixados a 2³¹ − 1.
  • Valores negativos
    • Valores de −1 até −2³¹ podem ser convertidos para o tipo de dados UDINT.
    • Valores menores que −2³¹ são fixados em 2³¹.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal