ANY_TO_LREAL

A instrução ANY_TO_LREAL converte qualquer valor em um valor Real longo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
ANY_TO_LREAL
ANY_TO_LREAL
Parâmetros da ANY_TO_LREAL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
BOOL
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
TIME
DATE
STRING
Qualquer valor diferente de um Real longo.
o1
Saída
LREAL
Um valor Real longo.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplo de texto estruturado ANY_TO_LREAL

(* Equivalência ST: *)
bres := ANY_TO_LREAL (true);
(* bres é 1,0 *)
tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms);
(* tres é 1046,0 *)
ares := ANY_TO_LREAL (198);
(* ares é 198.0 *)
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal