ANY_TO_LINT
A instrução ANY_TO_LINT converte um valor em um valor Inteiro longo de 64 bits.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ANY_TO_LINT

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Qualquer valor diferente de um Inteiro longo. |
o1 | Saída | LINT | Um valor Inteiro longo de 64 bits. | |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplo de texto estruturado ANY_TO_LINT
bres := ANY_TO_LINT (true); | (* bres é 1 *) |
tres := ANY_TO_LINT (t#0s46ms); | (* tres é 46 *) |
mres := ANY_TO_LINT ('0198'); | (* mres é 198 *) |
Dê sua opinião