ANY_TO_BOOL
A instrução ANY_TO_BOOL converte um valor não Booleano em um valor Booleano.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ANY_TO_BOOL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Qualquer valor não Booleano. |
o1 | Saída | BOOL | Valor Booleano. | |
Exemplo de texto estruturado ANY_TO_BOOL
ares := ANY_TO_BOOL (10); | (* ares is TRUE *) |
tres := ANY_TO_BOOL (t#0s); | (* tres is FALSE *) |
mres := ANY_TO_BOOL ('FALSE'); | (* mres is FALSE *) |
Dê sua opinião